Parameter Translation

简短说明

文件: \examples\AdavancedVAFunctions\Parameters Library\ParameterTranslation.va

默认平台: mE5-MA-VCL

简要说明

演示如何使用参数转换算子来操作参数。

本示例演示了如何使用参数转换算子来操作参数。 在此情况中,使用单个整数参数来控制设计中的多个算子参数,以调整网格叠加层。 使用一个浮点型参数来设置派生的整数比例因子, 从而可以通过一个介于 0.0 到 1.0 范围内的参数来调整生成图案的亮度。 使用枚举参数来控制用于图案生成的两个算子参数。 在运行时,所有参数均显示在 Process0/Parameters 的层级中。

您可以在算子参考文档的Library Parameters一节中找到关于 Parameters Library 的详细介绍。